This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:WAKE 管脚是否可以保持断开状态?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028680/xio2001-can-wake-pin-be-left-open

器件型号:XIO2001

大家好、

我的一位客户正在绘制他们的新产品原理图、他们将使用 XIO2001作为产品。

他们对 XIO2001有如下疑问。  

请给我回复。

问:我们不使用 WAKE 引脚信号。

  如果不使用 WAKE 信号、 WAKE 管脚是否可以保持断开状态、因为该管脚是开漏输出?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要一个上拉电阻器来使该信号无效。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    非常感谢您的回复。

    是否可以为上拉电阻器使用10k Ω 电阻器?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10K 欧姆正常。 这可以提供足够的裕度、并具有4mA 的该信号灌电流能力。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢你的答复。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。