This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:1A 和1B 上的电压为0V 时的值为1R

Guru**** 2950110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029895/sn65c1168-value-of-1r-when-the-voltage-on-1a-and-1b-is-0v

器件型号:SN65C1168

大家好、

我们的客户希望获取 有关 SN65C1168失效防护功能的更多信息。 当1A 和1B 上的电压为0V 并且 A 和 B 之间有一个100欧姆的电阻器时、他想知道1R 的值  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    这些收发器上没有集成失效防护偏置、也没有设置阈值、因此 VID = 0将具有已知输出。 第3页的真值表显示、如果 A-B 差分不小于-0.2V 或大于0.2V、R 上的输出是不确定的。

    此致、

    Eric Hackett