This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:100BASE-FX 的合规性测试模式

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029665/dp83822hf-the-compliance-test-mode-of-100base-fx

器件型号:DP83822HF

你好。

寄存器0x0027为"合规性测试寄存器"。

但是、它  仅针对 10BASE-Te 和100BASE-TX 进行了说明 。

  我可以用于100BASE-FX 吗? 或者、还有其他寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该寄存器仅适用于这两种模式。

    您可以通过搭接或 0x000A 控制寄存器#2 (CR2)启用100BASE-FX。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。