This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9538:此部件是否支持施密特触发器

Guru**** 2770215 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028240/pca9538-does-this-part-support-schmitt-trigger

器件型号:PCA9538

大家好、

请问 PCA9538是否支持施密特触发器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具体问什么?

    您是否在询问器件本身是否使用施密特触发器?

    您是否在询问是否可以在器件外部放置施密特触发器?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为 I2C CLK 在我们的 DUT PCA9538中具有非单调性
    我们想知道该芯片是否支持施密特触发器?
    谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi-ling、

    我们正在研究这一点,并将在今天的科技委会议结束前作出回应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 I2C 器件应在 SDA/SCL 上包含一个50ns 抗尖峰脉冲滤波器。 I2C 标准。 单调行为持续多长时间? 如果我正确地回忆一下、我们的 CMOS 输入内置了一些迟滞、但仅为100mV 左右。 我们不在 SDA/SCL 输入上使用施密特触发器。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA/SCL 上的50ns 抗尖峰脉冲滤波器。 根据 I2C 标准、它用于 快速模式、但我们使用 标准模式

    它是否具有  抗尖峰脉冲滤波器的功能 ?

    持续时间约为6~7ns 的单调行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的器件支持快速模式、默认情况下标准模式将包括50ns 抗尖峰脉冲滤波器。  

    如果非单调信号低于50ns、则不应引起任何问题。

    -Bobby