This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:差分时钟线路加载问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025267/sn65lvds93b-differential-clock-lines-loading-issue

器件型号:SN65LVDS93B

你(们)好  

我们在 应用中将 SN65LVDS93B 用作7英寸 TFT 显示屏的 RGB 到 LVDS 转换器。 当我们尝试连接 LCD 时、CLK+/-差分信号会衰减。 已附加屏幕截图供您参考。 随附了我们的原理图供您参考。

我们只是通过连接100欧姆电阻器而不是 LCD (以确保 LCD 正常)来尝试。 但我们仍然面临着这个问题。

请告诉我们我如何解决这个问题。

是否有任何其他与 SN65LVDS93B 兼容的 IC?

此致

Shivakumar L V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 LVDS 电缆或 PCB 有多长? 您的屏幕上显示了什么内容?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们板上有40引脚 FPC 连接器。 现在、为了进行测试、我们将直接将 LCD 连接到它。 附加的图像供参考。 在实际情况下 、我们使用14英寸 FPC 跳线电缆。

    此致

    Shivakumar L V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看、您能在电路板上圈出  SN65LVDS93B 所在的位置吗 ? 您的图片中的14英寸柔性 PCB 在哪里? 您在哪里使用示波器测量 CLK?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请找到下图。 请放大。 我指向了 SN65LVDS93B 和信号测量点。 到目前为止、我们尚未使用14.5英寸 FPC 电缆。 我们将 LCD 电缆直接插入40引脚 FPC 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有14.5英寸 FPC 电缆时、信号是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们未连接14.5英寸电缆。 我们将 LCD 直接连接到 FPC 连接器进行测试。 未连接 LCD 的情况下的图像。 我附加了另一个图像、其中信号会衰减。

    未连接 LCD

    2.连接 LCD。

    LCD 正常。 我们刚刚尝试将100欧姆电阻器连接到差分时钟信号。 信号也会衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LCD 的 TCON 是否已经有100欧姆端接? 您是否意外地双端接信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

    否 我们仔细检查了它的测量值是否为100欧姆。 我们的电路板上没有任何终端选项。 我们所拥有的只是 LCD 侧。

    您认为问题是什么?  

    我们还能尝试其他 IC 吗? 或者与固件有什么关系?

    此致

    Shivakumar L V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的问题是布线、连接器和柔性 PCB 的布局。 您是否已确保在 PCB 和柔性 PCB 上使用正确的阻抗匹配? 您可以向我发送您的布局吗? 我认为切换到其他 IC 不会解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micheal

    这是随附的布局文件。 请参阅布局中的 J5和 U16部分。

    LCD FPC 连接器的部件号: ZF5S-40-01-T-WT-TR

    LCD 部件号: AFY1024600A0-7.0INTH-R

    e2e.ti.com/.../AFY1024600A0_2D00_7.0INTH_2D00_R_5F00_Orient-display.pdf

    .e2e.ti.com/.../MAINBOARD.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何明显与您的布局不正确的内容。 您能否测量 CLKIN 信号以确保其正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    您能确认一件事吗? 如果您有任何基于 SN65LVDS93B 的电路板。 您能告诉我、如果我们将100欧姆端接连接到差分对会发生什么情况吗?

    请告诉我在连接或不连接 LCD 时的信号电平。

    此致

    Shivakumar l v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我在连接 LCD 之前和之后测量了信号。 Michael I thinkg 的信号电平正常。 其400mVPk-PK 具有1.2V 共模电压。 请在下面告诉我您的观察结果。  

     

    BEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设第二张图片是在连接 LCD 的情况下、对吧? 信号看起来是正确的。 我还假设该信号是在 靠近 SN65LVDS93B 的位置测得的、对吧?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    是的。 第二张图片是我们连接 LCD 时的情况。 它靠近0E 电阻器。 靠近连接器。 但我可以看到、在1.2V 偏置电压(共模电压)下、峰间电压为400mV。

    此致

    Shivakumar L V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是连接 LCD 时 LVDS 信号的外观。