This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:HDMI/ 2拉电流和1灌电流配置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029608/ts3dv642-hdmi-2-source-and-1-sink-configuration

器件型号:TS3DV642

各位专家、您好!

TS3DV642可以配置以下配置吗? 如果是、如何处理 SOURCE1/2侧的+5V 电源? 需要+5V 电源的电源多路复用器? 还有其他注意事项吗?



此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    TS3DV642将支持此配置。 需要通过电源多路复用器从外部处理来自电源的+5V 电源。 从一个电源切换到另一个电源时、需要切换+5V 电源。

    谢谢

    David