This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:使用 TUSB1044RNQEVM 设计10m 型 C 型电缆

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029693/tusb1044rnqevm-design-a-10m-type-c-cable-by-using-tusb1044rnqevm

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

您好、先生、

 我的客户希望为 Type-C 信号设计10米有源电缆。  

1.是否可以使用 TUSB1044EVM 的电路来满足客户的要求? 我们必须将转接驱动器放在哪里? 电缆的源侧或中间?

2.如何在10m 应用中通过 SBU 来测量 AUX 信号? CC 是否需要转接驱动器?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    SDBU 和 CC 信号通常不需要转接驱动器。 单个1044不能支持10m 应用。 应在电缆的任一端使用转接驱动器以获得最佳性能、但应使用较低的线缆结构来帮助提高信号完整性。  

    电缆两端的 USB2信号应使用两个 TUSB216I。