This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:运行数据速率

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029536/am26c32-operational-datarate

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件:、 AM26LV32

我有一个应用考虑将 AM26C32I/C 器件用作四路接收器。

有一个线路驱动器可缓冲某些 CLK 和数据信号(转换为差分信号)。 四路接收器接收这些差分输入、并将结果输出到某些器件进行处理。

TI 在线工具似乎将 AM26C32I/C 器件列为具有10Mbps 限制、但我在数据表中的任何位置都看不到这一点。

1) 1)在驱动器/接收器 IC 之间没有布线且布线长度保持在几厘米的应用中、AM26C32I/C 是否能够支持25Mbps?
DS 列出了输出上升/下降时间、最大值为10ns。 如果假设是完整周期(上升->下降->上升->下降),则在“周期”中为4x 10ns = 40ns
1/T = f、因此在40ns 内、我们得到25Mbps 的最坏情况、根据 DS、在最大工作温度条件下、总线电容为50pF。

那么、可以说该器件能够支持高达25Mbps 的速率吗?
或者、它是否在某种程度上局限于输入差分波形的检测电路的工作原理? 如果是、您能解释一下吗?

在此特定应用中、传播延迟时间和启用延迟时间无关紧要。

-Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mbps 不是 MHz。 当测量 Mbps 时、一个位时间是两个信号边沿之间的时间。 因此、10ns 对应于100Mbps 或50MHz。

    但是、使用上升/下降时间可能会高估速度限制。 在没有其他信息的情况下、您应该使用传播延迟时间(这将低估实际限制):1/27ns = 37Mbps = 18.5MHz。 我不知道为什么搜索功能和产品页面列表中的 AM26C32速度为10Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    在这种情况下、Clemens 关于使用传播延迟进行估算的评论是有道理的。 相比之下、AM26LV32 (数据表中标记为32MHz)具有20ns 的最大延迟。