This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:复位连接

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029641/pca9539-reset-connection

器件型号:PCA9539

大家好、我有一个关于复位引脚连接的问题。

是否需要将 PCA9539的复位引脚(引脚编号:3)连接到主控制器的复位引脚? 还是连接到 GND?

数据表中不清楚。  

我将等待回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的控制器希望能够重置此器件、则需要连接到/RESET 引脚。
    如果您不需要复位功能、则/RESET 引脚应通过上拉电阻器连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    尊敬的 Kim:

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott