This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:驱动程序和错误消息

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028731/tusb3410-driver-and-error-message

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

我的客户希望确认在使用 基于 CentOS 8.0内核4.18.0-80.el8.x86_64版本的 TUSB3410RHBRR 驱动程序时、是否可以看到以下错误?

TI_USB_3410_5052:1-1:1.0的探测失败、错误-71DMESG

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "-71"表示"协议错误"、这可能是由各种固件或硬件问题引起的。

    查找错误来源的唯一方法是系统地尝试不同的设备、电缆和主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    完整的 dmesg 显示  ti_ddownload_firmware - error、那么这是由固件引起的吗?

    [45898.789786] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新型全速 USB 器件编号121

    [45898.937893] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=3410、bcdDevice= 1.00

    [45898.937896] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3

    [45898.937899] USB 1-1:产品:TUSB3410启动设备

    [45898.937901] USB 1-1:制造商:德州仪器

    [45898.937903] USB 1-1:Serial Number:TUSB3410        

    [45898.940088] ti_USB_3410_5052 1-1:1.0:检测到 TI USB 3410 1端口适配器转换器

    [45898.940120] USB 1-1:ti_usb-v0451-p3410.FW 的直接固件加载失败、错误-2

    [45899.082839] USB 1-1:TI_DOWNLOAD_firmware -错误下载固件、-71

    [45899.082849] ti_USB_3410_5052:1-1:1.0的探头失败、错误-71

    [45899.082955] USB 1-1:USB 断开连接、器件型号121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载固件后、器件会自行复位(这会将其与总线断开)、然后使用其新身份重新连接。 很明显、当驱动程序通知器件复位时、器件不会发回应答、因为它已经复位。

    因此、如果您在收到"断开连接"消息后发现一个正常工作的设备、则一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    那么、这意味着我们可以忽略这些误差吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仅此消息是无害的。