This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:两个 PD 控制器之间的 VDM 通信和 PD 控制器上湿度传感器 IC 的连接

Guru**** 2542410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028027/tps65988-vdm-communication-between-two-pd-controller-and-interfacing-of-moisture-sensor-ic-on-the-pd-controller

器件型号:TPS65988
大家好、  
我们将设计一个用于 BWC 摄像头充电的集线站、并更新 BWC 的固件。
我们对所选双端口 PD 控制器部件 TPS65988有以下查询。
  1. 在 PD 控制器进行电源协商后、将启动交替模式/VDM 接口通信。 在 VDM 初始化后,PD 控制器将支持 VDM 消息传递,直到不初始化电源更改请求或重置 PD 控制器。 请确认。
  2. 根据产品重置要求,BWC 将使用 VDM 消息发送重置命令。 集线站 PD 控制器将了解该消息并在其中一个 GPIO 上生成低电平有效复位信号、并在几毫秒后更改 GPIO 状态。 请确认,是否可以根据 VDM 消息配置 GPIO?
  3. 坞站具有14字节的唯一标识序列号和 USB 端口的唯一托架编号。 序列号将存储 在 PD 控制器 NOR 闪存中。  在集线站和 BWC 之间的 VDM 消息通信过程中,是否可以共享14字节序列号?
  4.  FUSB251UCx CC、SBU 保护 IC 将用于通过检测 CC 和 SBU 线路来提供 ESD 保护、过压保护和湿度保护。 保护 IC 将与 I2C 接口上的 PD 控制器连接。 PD 控制器将在 I2C 接口上配置保护 IC。 请确认、是否可以使用 TPS65988 PD 控制器配置保护 IC?

请查看上述问题并 分享您宝贵的反馈。

此致、

Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    请在下面找到我的回复。  

    1.是的,你的理解是正确的。 即使在电源角色交换之后,也支持 VDM 消息传递。  

    不 支持。 您必须使用 MCU 进行 VDM 消息传递,请确认。  

    3.如果您在系统中使用 MCU,请告诉我。  

    PD 控制器可以配置 I2C 从设备、有关详细信息、请参阅 TPS65987/88 I2C 主设备编程

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您在第一个节目中的确认。

    请查看以下关于第2点和第3点的详细信息。

    第2点:我们是否应该使用两条不同的 VDM 消息来控制 GPIO 以进行重置? 消息1将用于 GPIO 低电平有效状态、消息2将用于 GPIO 高电平有效逻辑。

    第3点:我们不会使用 MCU。 根据产品要求,双 PD 控制器的端口上都连接了两个 BWC,并在 VDM 消息上开始通信。 两个端口共享的寄存器和 UID 寄存器很少。 根据产品要求、我们是否应使用0x06寄存器为 PD 控制器的两个不同端口上连接的两个 BWC 生成单独的托架号? 另外、普莱塞确认、我们是否应将 UID 详细信息共享给 PD 控制器的不同端口上连接的两个 BWC?

    第4点:感谢 PD 控制器 I2C 接口上保护 IC 配置的确认。 保护 IC 将根据中断事件生成中断信号。  PD 控制器需要读取状态并清除保护 IC 的中断标志。 是否可以使用 PD 控制器实现该目标?

    此致、

    Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    TPS65988 是一款功能固定的 PD 控制器、因此您需要外部 MCU 来实现自定义交替模式(2中提到的要求)。

    PD 控制器无法处理中断状态、这需要修改 PD 固件。  

    [引用 userid="433473" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028027/tps65988-vdm-communication-between-two-pd-controller-and-interfacing-of-moisture-sensor-ic-on-the-pd-controller/3803171 #3803171"] PD 控制器需要读取保护 IC 的状态并清除中断标志。

    谢谢
    普拉吉斯