This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:SSP

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028893/tcan4550-q1-ssp

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

如果我使用默认 的发送器延迟补偿值、默认的 SSP 是什么?

TX 发送1位后、RX 开始接收多长时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在其默认配置中、没有为辅助采样点(SSP)添加额外的延迟、因为此功能在数据位计时寄存器(h100C [23])中被禁用。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    感谢您的支持。  
    您是否意味着 RX 点只是我上面第二个问题的 TX SSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在禁用发送器延迟补偿的情况下(默认情况下为 DBTP.TDC = 0)、RX 采样点将根据数据比特率配置(无额外延迟)。 TX 信号将在此位时间开始时驱动、因此这两次之间的延迟将仅由数据比特率配置(DTSEG1)决定。  

    有关位时序配置的更多信息、请参阅此处的 TCAN4550软件用户指南的第4.1节。  

    请告诉我这是否清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott