This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 V5.5MLA0603N 和 SMF4L6.5A 相似的 P2P 或类似解决方案?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029165/does-ti-have-a-p2p-or-similar-solution-to-v5-5mla0603n-and-smf4l6-5a

大家好、

TI 是否有与 V5.5MLA0603N 和 SMF4L6.5A 相似的 P2P 或类似解决方案?  

V5.5MLA0603N 用于 USB 5V。

SMF4L6.5A 用于电池输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB 5V VBUS、您可以使用 TPD1E10B06 、它采用两种封装-我特别推荐 0.6mm2 0402 (TI - DPY 封装)、具有6A 的浪涌额定值

    SMF4L6.5A -我还会推荐 TPD1E10B06 、尤其是在比 SOD-123封装小得多的引线式 SOD-523封装中。

    如果您需要两个器件具有更高的浪涌额定值、我建议使用 TVS0500