请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
TI 是否有与 V5.5MLA0603N 和 SMF4L6.5A 相似的 P2P 或类似解决方案?
V5.5MLA0603N 用于 USB 5V。
SMF4L6.5A 用于电池输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TI 是否有与 V5.5MLA0603N 和 SMF4L6.5A 相似的 P2P 或类似解决方案?
V5.5MLA0603N 用于 USB 5V。
SMF4L6.5A 用于电池输入。
对于 USB 5V VBUS、您可以使用 TPD1E10B06 、它采用两种封装-我特别推荐 0.6mm2 0402 (TI - DPY 封装)、具有6A 的浪涌额定值
SMF4L6.5A -我还会推荐 TPD1E10B06 、尤其是在比 SOD-123封装小得多的引线式 SOD-523封装中。
如果您需要两个器件具有更高的浪涌额定值、我建议使用 TVS0500