This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:时域反射法

Guru**** 2536750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028413/dp83td510e-evm-time-domain-reflectometry

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EUSB-2-MDIO

从 DP83TD510E 电缆诊断工具包(第2.2页)执行测试程序后、在寄存器0x1E (如预期)中获得了结果0x03、但在寄存器0x1E 中得到了结果。 0x030C (应包含 TDR 结果)仍然为0。 寄存器0x306 - 0x309 -也只为零。

第45条寄存器访问正常、写入后验证进程中涉及的所有寄存器。
与数据表第7.7.13页(TDR_CFG 寄存器说明)中的 TDR 设置值略有不同、得出的结果相同。

硬件设置:我尝试短接/开路/连接到其他 EVB 电缆、没有区别。 VDDIO 2.5V、VDDA 3.3V。 接口设置为 RGMII 10Mbit (2.5MHz 时钟)、连接到 Microchip KSZ9897开关 IC (似乎正常、网络连接正常)

其他功能效果很好- 1.5公里1.5平方毫米的链路正常。 电缆、没有任何明显的数据包丢失、 在预期范围内显示 SQI 指示、ALCD 当前未正确校准、但在 reg 中有值。 0x0A9D 的变化与电缆长度成正比... 所以 、除了 TDR、一切都正常。

此外、数据表第30页的信息、第 "7.3.12.1 TDR"看起来有点令人困惑、例如:
"电缆诊断特定控制寄存器(CDSCR、地址0x0170)。" 这是实际的吗、看起来与寄存器映射不对应?

可能还有其他一些条件可以成功运行 TDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器 x1E = x3表示 TDR 运行失败(因为位0 = 1)。 如数据表中所述,以下是 TDR 成功运行的必要条件:  

    1、远端连接伙伴应保持沉默

    或  

    2.远端连接伙伴应与电缆断开连接。

    启用 TDR 时、您能否检查系统是否满足其中一个条件?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尝试了不同的设置:1.5km 电缆、2m 电缆、远端开路或短路。 结果保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆的另一侧未连接连接任何连接伙伴?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 电缆另一侧没有连接伙伴。 电缆的另一端(远端)开路或短路时都尝试过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alexander。 这是令人吃惊的。 可能是我们在这里缺少一些小东西。 只需再次确认:

    1.您是否编写了以下配置:

    开始

    0301 2404

    030D 5F25

    0303 053E

    030E 0536

    0304 000a

    030F 0008

    0302 3E80

    0310 0036

    结束

    2.您在写入上述寄存器时是否使用 USB-2-MDIO GUI? 如果是、您在写入过程中是否将"扩展寄存器"选项设置为"是"?

    --

    此致、

    Vikram