This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 BCM5241和 EtherCAT 应用的等效 IC

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027651/equivalent-ic-for-bcm5241-ethercat-application

主题中讨论的其他器件:DP83825

尊敬的先生:

我们已开始 EtherCAT 从站的新设计、该设计利用了 BCM5241XA1KMLG。  但我们知道 、BCM5241XA1KMLG 即将停产。   您是否有任何与  BCM5241XA1KMLG 功能相似的 PHY?

和护板

K.S.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822是10/100Mbps PHY、这是 EtherCAT 应用的列表。 DP83826/DP83825是其他10/100Mbps 器件、可配置为适用于 EtherCAT 应用。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。  但是、这些 IC 在慕斯中的交货周期超过52周、在 DigiKey 中不可用。  因此、采购此 IC 将是一个问题。  您对 IC 的可用性有何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也请访问 TI.com。 此外、请务必共享所需的卷。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此外、在 TI.com 中、 IC 不可用。  甚至没有样片。   我们计划在 CNC (计算机化数字控制)应用中将此 IC 用于 EtherCAT 从站、该应用的初始体积非常小、每月20到30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图需要多长时间、您何时需要将样片放置在初始电路板上?

    --

    此致、

    Vikram