This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:共模电感器的用途是什么?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029203/tcan4550evm-what-does-the-common-mode-inductor-used-for

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

尊敬的团队:

我的客户正在评估我们的 TCAN4550 EVM。 他们发现有一个器件型号为 DN1的共模电感器、但它尚未安装在电路板中。 我是否可以问这个共模电感器的功能是什么? DN1的材料器件型号是多少?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    共模扼流圈通常用于提高系统的电磁兼容性(EMC)性能。 共模扼流圈(CMC)过滤我们的或共模信号(顾名思义)。 此类共模频率更有可能向环境中发射电磁干扰(EMI)、或由耦合到网络中的外部 EMI 产生。 有关 CMC 和 EMC 的更多信息、请参阅 E2E 主题。   

    某些 OEM 可以认证其产品中使用的不同 CMC。 在 TCAN4550EVM (DNP)上标记为 L3的100uH CMC 在 BOM 中列出:ACT45B-101-2P-TL003。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott