This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:/GRST 复位脉冲宽度

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028507/xio2001-grst-reset-pulse-width

器件型号:XIO2001

您好!  
我的客户询问以下问题。  请回答。

低电平脉宽[ns]或[ms]需要多长时间才能启用/GRST (全局复位)?

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    请在注释重置要求下方。 电源稳定后、可以释放 GRSTbar。 预计在 GRSTbar 失效后至少100ms 将使 PERSTbar 有效。 这将允许将内部寄存器内容设置为默认值。

    此致、、Nasser

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohammadi-San、
    感谢您的评论。

    我的客户希望在运行(不是加电)期间断言/GRST。
    在这种情况下、低电平脉宽[ns]或[ms]需要多长时间才能启用全局复位?  请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /GRST 或全局复位用于复位寄存器。 5ms 应该足够好了。

    此致、、Nasser