This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212内部开关/车身的12Gbps 数据速率下的传播延迟是多少?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028038/tmuxhs4212-what-will-be-propagation-delay-at-12gbps-data-rate-of-tmuxhs4212-internal-switch-body

器件型号:TMUXHS4212

您好、先生、

我们在 HDMI 2.1接口中使用 TMUXHS4212、并且根据 HDMI 2.1标准、它的数据速率高达12Gbps。  

在网络长度匹配和最大轨迹长度计算期间、我们需要12Gbps 的传播延迟值。 在数据表中、仅在1Gbps 时提及。

您能告诉我12Gbps 时的传播延迟值吗? 我们还可以在多路复用器中交换 P&N 极性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay:

      由于共模电压的原因,TMUXHS4212无法支持 HDMI。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速响应。 我们是否可以使用任何外部组件来设置共模?

    或者、您能否建议使用任何支持12Gbps HDMI 接口的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们将使用交流耦合电容器来消除共模电压问题。  

    同时、您能否告诉我们12Gbps 时的传播延迟值? 以及12Gbps 时的线对间和空中传输偏斜值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay:

       您可以使用 外部偏置来设置共模、但我们没有12Gbps 的偏斜和延迟数据。

    此致、

    Brian