This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:从 TUSB522B 到 TUSB1002A 更换部件时、TUSB1002A 在电路板上的放置位置

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028938/tusb1002a-about-the-placement-position-of-the-tusb1002a-on-the-board-when-replacing-parts-from-tusb522b-to-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB522P、

尊敬的 TI 团队:

我计划将 TUSB522P 更改为 TUSB1002A。

我知道这两款器件可以适应类似的设计。

在这种情况下、IC 与主机以及 IC 和插座之间的位置关系是否相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计是否迁移到 USB 3第2代?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    不、不是。  此设计仍为 USB 3 Gen 1。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TUSB1002A 是线性转接驱动器、因此不存在发送器均衡(去加重功能)。 在这种情况下、TUSB100A 可以在 RX1处驱动20英寸、在 RX2处驱动6英寸。 但是、USB 主机  需要在其接收器处支持20英寸的损耗。 您需要参阅 USB 主机设计指南以了解这是否可行。