This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:我可以将 TUSB1002A 用于其他接口应用吗?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029179/tusb1002a-can-i-use-tusb1002a-for-other-interface-application

器件型号:TUSB1002A

尊敬的团队:

我的客户希望将 TUSB1002A 用于10G-KR (以太网)接口。  这是否可以在其他接口应用中使用 TUSB1002A?  

根据我的理解、我们需要检查数据速率/摆幅/共模电压是否符合接口标准。

如果 TUSB1002A 不适合10G-KR 应用、请告诉我 原因。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果 信号的电气特性满足 TUSB1002A 的接收器要求,则 TUSB102A 可用于 基本转接驱动器操作(MODE =“0”)。