This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:在2K 分辨率下、DP159可以支持多少位颜色深度?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028787/sn75dp159-how-many-bit-for-color-depth-can-dp159-support-at-2k-resolution

器件型号:SN75DP159

各位专家、您好!

我们是否可以知道 DP159在2K 分辨率下可以支持多少位颜色深度? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP159不关心色深。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复! 我们想仔细检查一下为什么我们提到4K/1080p 分辨率的8位和16位。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了确保我们不超过 DP159可以支持的每通道6G 带宽。 例如、如果4K 分辨率具有10位色深、DP159将无法支持该分辨率、因为结果带宽将超过6G。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    得到了,谢谢你的回复!!

    此致、

    Ann Lien