请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 各位专家、您好!
我们是否可以知道 DP159在2K 分辨率下可以支持多少位颜色深度? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们是否可以知道 DP159在2K 分辨率下可以支持多少位颜色深度? 非常感谢!
此致、
Ann Lien