This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 连接错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026359/tusb8020b-tusb8020b-connection-error

器件型号:TUSB8020B

在使用 TUSB8020B 设计的100个电路板中、有5个电路板出现连接错误。
2.连接到 PC 时,设备识别数据不会作为上游输出。 此时、晶体也不工作。

3、我尝试更换 TUSB8020B 芯片、但不能识别相同的芯片。
我要附上原理图、因此我想征求您对调试的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cho Young

    集线器应同时连接 USB 2.0和 USB 3.0。  是否进行连接?

    我注意到上游 SSTX 信号未安装串联电容器、这可能会导致一些连接问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSTX 连接了一个串联电容器。
    2.我的查询内容是、当 PC 和 TUSB8020B 连接时、PC 无法识别该器件。
    对于普通电路板、如果您连接 PC 和 TUSB8020B、您可以看到数据是在 USB_DP 信号线上传输/接收的。

    4、如果电路板异常、连接 PC 和 TUSB8020B 时、USB_DP 信号线上的数据传输/接收无法确认、且晶体没有输出信号。

      -检查电源是否正常
      -即使零件已更改,也不起作用。
    该错误仅发生在900块电路板中的5块电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 不起作用的电路板上 USB_VBUS 和 USB_R1的电压电平。

    主机和集线器之间的 USB DP 和 DM 线路上的信令是什么?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_VBUS 和 USB_R1信号电平均为0.5V。
    2. USB DP、DM 是 USB 2.0上行信号。
    这是我在主机和集线器之间连接时检查它是否正常工作的信号线。
    -如果主机和集线器之间的连接正常,则可以使用仪器检查数据。
    -如果主机与集线器之间的连接异常,则无法使用仪器检查数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在普通电路板上、USB_R1为0v。 这可能是设备识别问题吗? 如果是、解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有上行 USB 连接或处于挂起状态、USB_R1可能为低电平。

    您是否有权访问示波器以检查 DP/DM 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有上行 USB 连接或处于挂起状态、USB_R1可能为低电平。
    ->相同的配置
    -即使已多次重新连接上游连接器、也无法识别异常板。
    -正常的电路板可以正常识别。
    -晶体即使在挂起模式下也不会振荡? 异常电路板不会导致晶体振荡。
    2.您是否有权访问范围以检查 DP/DM 线路?
    ->相同的配置
    -对于异常电路板、使用示波器测量 DP/DM 时不会测量数据。
    -对于正常电路板、数据是在测量 DP/DM 时测量的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:晶体在挂起模式下不会振荡。

    2.我知道异常电路板上没有数据、但 DP 和 DM 的电压电平是多少?  挂起期间、DP 应该大约为3.3V。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    异常电路板上的 DP、DM 信号电平为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器所连接的上行端口上是否有充电功能?  没有会导致1.2V 信号的正常 USB 总线条件。  DP 和 DM 是否发生变化、或者它们是否恒定?  它们是否在加电后持续1.2V?

    您是否确认故障电路板上的 ESD 保护器件安装正确?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.集线器板仅连接到 PC、其它未连接。
    2.为集线器电路板供电时、DP 和 DM 的状态仍然为1.2V。
    3.卸下 ESD IC。 我们是否应该测量 DP 和 DM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试卸下 ESD 器件、以确保这不会影响集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试结果与所附表格中的结果相同。
    在我看来、异常电路板的 USB 集线器 IC (TUSB8020B)似乎输出了一个浮动信号。 你怎么看?
    如果您同意我的说法、USB 集线器 IC 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查3.3V 和1.1V 的电压斜坡、这里的情况看起来不正确。