This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:UID 配置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028419/tps65988-configuration-of-uid

器件型号:TPS65988

您好!

我的设计中使用的是 TPS65988DH。

如何读取 UID?

UID 是否可配置?

如果是、如何配置它?

如果否、端口1和端口2的 UID 是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UID 不可配置、每个端口都是唯一的、要查看该值、您需要读取器件的寄存器0x05。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的更新。

    如果只有 I2C 主机才能读取该 UID、那么该 UID 的具体用途是什么?

    提前感谢、  

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya、

    它只是一个标识符、用于知道它是哪个特定的 PD 控制器、这就是每个器件和端口都是唯一的原因。

    谢谢、

    哈里