This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028843/max232-max232

器件型号:MAX232

你(们)好  

我使用10uF Al El 电容器、ESR 和10 Ω 和60mArms 的纹波速率。 现在、我需要更改为16欧姆和75mArms 纹波电流。  

它是否会因纹波电流和 ESR 的变化而导致任何数据速率故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavaman、

    您是指电荷泵电容器吗? 如果是、我建议阅读 此博客 、其中介绍了电容器值选择、还有另一个有关分立式电荷泵设计的文档介绍了 ESR 在这些电路中的影响。

    根据您的价值观、这里不会出现问题、但我会仔细阅读这两个文档、以确保正确无误。

    此致、

    Eric Hackett