This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:电缆要求规格

Guru**** 2773305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028521/dp83td510e-cable-requirement-specifications

器件型号:DP83TD510E

大家好、

我有两个客户问题。

问题1)需要使用的电缆规格是什么?

我知道电缆选择比标准以太网更灵活。

我想知道是否可以使用现有系统传输电缆中使用的乙烯基轮胎圆形线(VCTF2C-0.5SQ)。

*通信距离约为25米。

问题2)如果将输入时钟设置为12.5MHz、它可以工作吗? (假定相对的 PHY 设置为12.5MHz。)

客户不需要高达10Mbps 的传输速度。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    所需的电缆规格取决于要传输数据所需的距离。 客户能否共享所需电缆的参数文件? 虽然25m 的电缆看起来不多、但我不知道这种电缆类型、无法在线找到任何东西。

    2.510E PHY 基于10BaseT1L 协议。 为了满足此协议并与10BaseT1L 规范的远端 PHY (电缆的另一侧)建立链路、它将需要25MHz 输入时钟。 您能否澄清远端器件是否符合10BaseT1L 标准?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    感谢您的回答。

    1. VCTF2C-0.5SQ 是 Fuji 电线的电缆产品。

    没有英文网站、因此您可能找不到它。

    我找不到任何特定的带宽或阻抗规格、但客户说差分80-120欧姆。

    我知道 510E PHY 基于10BaseT1L 协议。

    由于它将在客户的系统中关闭、相反 PHY 也将使用相同的产品。

    客户想知道是否可以通过减慢时钟来降低传输速度。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    最好是客户可以使用510 EVM 尝试所需的电缆(EVM 还可以选择提供外部时钟)。 这将为他们的用例提供概念证明。  

    --

    此致、

    Vikram