This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于 TPS25750电源路径

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027101/tps25750-about-tps25750-power-path

器件型号:TPS25750

我注意到、当 TPS25750在源模式下运行时、 将有3条电源路径。

PP5V (3A)和 PPHV (总线电压>5V 时) PP5V_CC(315mA)

但在实际移动电源情况下、PP5V (3A)电源路径会给 您带来不便、这需要电池降压/升压才能获得5V 3A。

1、为什么不将5V 3A 电源路径与 PPHV 电源路径合并? 设计此 PD 控制器时是否还有其他注意事项?

在源模式下、如果 PD 协商 确定总线电压>5V、TPS25750将选择 PPHV 路径并关闭5V3A 路径。 如果=5V、TPS25750将选择5V3A 路径并关闭 PPHV 路径。  对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一条 USB 源路径、即 PP5V。 需要 PP5V_CC 来支持电子标记电缆、这不是 VBUS 的电源路径。  

    PPHV 电源路径仅适用于灌电流、您可以参阅数据表中的此图。 对于电源操作、最低要求为5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 PPHV 电源路径也可以作为电源。 因此 USB-C 端口可从电池获得60W 的更高功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VBUS 的源电源路径: PP5V (VBUS 要求5V)、PPHV (当 VU 要求更高电压时)。 这是我感到好奇的事情。 为什么要设计这样的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PPHV 也可以作为源、但存在限制。 PPHV 没有 PP5V 等电流限制。