This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1与 AMP;TCAN1044V-Q1之间的区别是什么

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028887/tcan1044a-q1-what-is-the-difference-between-tcan1044a-q1-tcan1044v-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V-Q1TCAN1044V

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 TCAN1044A-Q1和 TCAN1044V-Q1、

但我不知道差异在哪里?  请帮助澄清 THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TCAN1044的"A"版本符合欧洲 OEM 的要求、因为它能够通过 Zwickau 认证测试。 如果不需要此认证、也可以使用 TCAN1044 (非'A')。 "A"和非"A"版本的数据表规格没有差异。  

    "V"后缀通过 Vio 引脚降级器件的内部电平转换特性。 此功能 可用于"A"和非"A"器件。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢!

    两个问题
    1.如果终端客户是丰田!
       您是否建议使用 TCAN1044A?

    2. 我们当前的主要产品是 TCAN1044A 还是 TCAN1044V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我将离线向您发送一封电子邮件、其中包含有关您的第一个问题的答案。

    如果需要内部逻辑电平转换来支持不同于5V 的逻辑电平、则应使用这些器件的"V"版本(TCAN1044V 或 TCAN1044AV)。 对于可使用5V 数字逻辑的应用、可使用非"V"版本或"V"版本(Vio 连接至 Vcc)。  

    此致、
    Eric Schott