This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-108, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028983/tps23750

主题中讨论的其他器件:TPS23750EVM-108TPS23750

您好、支持。

 您能否推荐在 TPS23750EVM-108 (3.3V 版本)中使用的另一种常用 T2变压器? 它看起来就像生命的终结。

TPS23750是否仍处于活动状态? 或者、您也可以在同一情况下推荐更新的产品吗?

BR、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、  

    请查看我们的 TPS23753EVM-004

    https://www.ti.com/tool/TPS23753AEVM-004

    TPS23750目前是一个激活的器件、但我们不能谈论整个 BOM、因为如此多的器件都是由其他供应商采购的。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师