This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:无75Ω Ω 终端的差分输出

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028846/lmh1228-differential-output-without-75-termination

器件型号:LMH1228

您好、支持团队、

  μF 数据表 P3、SDI_OUT1–应类似地进行交流耦合、并与外部4.7 μ F 电容器和75 Ω 电阻器端接 至 GND。

 是否可以在没有 75Ω Ω 终端的情况下将 SDI_OUTx+/-用作差分线路?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、这可以完成、这应该在理论上有效。 请注意、器件未在此模式下进行特性描述、因此未在此模式下验证数据表规格。

    此致,Nasser