This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT22:端接引脚

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029004/sn65ept22-termination-pin

器件型号:SN65EPT22

大家好、我们现在看一下该器件未使用引脚的端接详细信息。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    对于 LVPECL 输出、我将遵循简化 版原理图并将其端接至 Vcc - 2V。

    对于 LVTTL 输入、数据表不指示是否有内部下拉、因此我将包括一个外部50 Ω 下拉作为一个选项、如果不需要、他们可以随时将其移除。

    谢谢

    David