This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:在 SERIRQ 禁用时使用 INTA-D 中断? 是否可以将 XIO2001配置为 PCIe Gen1器件?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028664/xio2001-use-inta-d-interrupt-on-serirq-disable-can-configure-xio2001-as-pcie-gen1-device

器件型号:XIO2001

您好!

这是一个基本问题。

 

*1. 当/SERIRQ 引脚为下拉电阻(SERIRQ 禁用)时、客户是否可以使用 INTA-D 中断?

*2. 用户能否将 XIO2001配置为 PCIe Gen1器件?

 

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    1)。  /SERIRQ 和 INT[D:A]彼此不同。

    INT[D:A]输入与 PCI 总线时钟异步、并在 PCI 总线时钟停止时检测状态变化。 未使用的中断应通过单个电阻器连接在一起并连接到 VCCP。

    另一方面、/SERIRQ 与 PCI 总线时钟同步、用于串行化16个 ISA 中断。 请注意数据表中的 SIQ 边沿控制寄存器(0xE0 & 0xE2)。

    2)。 XIO2001以2.5Gbps X1链路运行、并符合 PCIe 基本规范修订版2.0。  

    此致、、Nasser