This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:eMMC 条件兼容咨询

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028966/hd3ss3212-emmc-condition-compatible-consult

器件型号:HD3SS3212

大家好、

客户正在咨询我们的 HD3SS3212IRKSR 是否可用于 EMMC 条件(NAND 闪存)? 以下是详细规格:

  • 信号传输类型: CLK /CMD/DATA [0:3]、遵循 EMMC 协议
    时钟频率为200MHz
    数据速率为400MB/S

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    这里有方框图吗?  此设计中信号的 Vpp、VCM 是多少?