This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142#39;Imax 和 Pmax

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028965/tdp142-tdp142-imax-and-pmax

器件型号:TDP142

你(们)好   

TDP142的最大工作电流?

TDP142的最大功耗?

(__LW_AT__只有典型值,不是最大值)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电源预算、请使用最大255mA @ 85C、3.6V 作为最大功率数。

    谢谢

    David