This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:以低速率运行、如 SN65HVD72中所示

Guru**** 2818845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028646/sn65hvd75-run-at-low-rate-as-in-sn65hvd72

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72

您好!

 由于 SN65HVD72短缺、我正在考虑在当前电路板中使用 SN65HVD75作为替代器件。  从数据表中可以看出、它们是引脚兼容的、但 SN65HVD72的信号速率高达250kbps、而 SN65HVD75的信号速率高达20Mbps;因此、尤其是在驱动器侧、在 SN65HVD75中、交流特性要快得多。  然而、它的速率高达20Mbps、但不能为 SN65HVD75提供最小信号速率。  我的问题是、我是否可以像 SN65HVD72那样以低速率运行 SN65HVD75?  我需要注意什么吗?  我知道 SN65HVD75的功耗比它高40mW、但我们可以忍受这种情况。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我通知 RS485专家根据需要进行评论、但可以、SN65HVD75可用于较低的数据速率。 不过、正如您所指出的、由于需要更快的压摆率以实现更快的总体数据速率、HVD75上的一些交流时序参数更快。 否则、它将正常工作。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    正如 Eric 所说的那样、以低数据速率运行 SN65HVD75应该起作用。 潜在的问题可能是由于快速边缘而导致的 EMI 或信号完整性问题。