This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP04:DS90CP04配置模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028666/ds90cp04-ds90cp04-configuration-mode

器件型号:DS90CP04

大家好、我叫 Haruyoshi Yamashita。

现在、我将使用 DS90CP04 (1.5Gbps 4x4 LVDS 交叉点开关)设计电路。

我对 DS90CP04配置模式有疑问。

在     模式引脚“1”、SEL1引脚“1”、SEL0 引脚“1”的宽边条件下使用 DS90CP04时,输出缓冲器(OUT1至 OUT4)的状态是什么?

 OUT1的输出缓冲器是否处于 OUT4使能状态?  

任何想法和答案都将被应用。

此致、

Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、您好!

    在给定上述条件的情况下、输出缓冲器被启用、并且它们跟随相应输入上的数据输入。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您的回答。

    此致、

    Yamashita