This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:是否需要 RESEB 引脚上拉?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB2E22EVM-CAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028624/tusb2e22-reseb-pin-needed-pull-up

器件型号:TUSB2E22

大家好、

你好。

对于 TUSB2E22 eUSB2-USB 2.0双路中继器的 RESETB 引脚(E4)、我们是否需要上拉电阻器?  

数据表显示这不是一个选项、 但 TUSB2E22EVM-CAT 的原理图显示 了 上拉至1.8V_IO 的 RESETB。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    由于我们在电路板上放置了一个用于复位的按钮、因此不需要 RC 电路、只是添加了 RC 电路。

    请确保系统中的复位时序符合数据表第7.7节中的要求。

    此致、

    JMMN