Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
|
您好! 我正在使用随附的 DSI 调谐器工具来为双左-右 MIPI-DSI 输入1920x1080有源流提供 SN65DSI86的 CSR 寄存器设置、从而产生3840x1080有源4通道 HBR 显示端口输出。 显示端口时序应符合以下规格: 显示分辨率3840x1080、显示频率60Hz、像素深度 RGB888、像素时钟297、000、000Hz 水平总计4400、水平活动3840、水平前沿176、水平同步宽度88、水平后沿296 垂直总计1125、垂直活动1080、垂直前沿4、垂直同步宽度5、垂直后沿36
该工具在其"Display Port Input (显示端口输入)"选项卡上接受此分辨率(应该是"Display Port Output (显示端口输出)"?)、但"DSI Inputs"选项卡需要与"two-as -as fast"显示端口输出相同的水平消隐计数。 我期望两个 DSI 输入的水平输入消隐计数 hs、HBP、HVP (mipi_clk = DP_pix_clk/2 速率148.5Mhz)是水平显示端口输出水平消隐计数(DP_pix_clk 速率297.0Mhz)的一半大小 因此、两个输入和单个输出具有完全相同的水平时序。 该工具不允许在不产生错误(红色 X)的情况下输入此等效值、但它同意 DSI 输入的水平活动计数为 DP 输出的1/2。 我不理解这一点。
我已附上可能导入到 TI 工具中的".DSI"数据源(请在使用之前删除.txt 文件扩展名)。 数据表未提供双 DSI 输入示例。 此外、请注意、上述 H 正面和背面数据已在该文件的数据中取平均值、因为它们溢出了分配给它们的单个字节计数。 这也使我对双 DSI 输入情况下该工具的用法或计算提出了疑问。
此致、 Bille2e.ti.com/.../SN65DSI186_5F00_Data_5F00_bt_5F00_LR_5F00_HP_5F00_081721.dsi.txt |