This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:配置 CTLE 功能的步骤

Guru**** 2391495 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026530/ds110df111-step-to-configure-the-ctle-function

器件型号:DS110DF111

大家好、

我们无法使用 CTLE 功能配置 DS110DF111。

根据我们的理解、CTLE 分为15个步长 、并通过寄存器39进行选择。 但选择没有响应。  您有没有为我们提供启用 CTLE 功能的寄存器配置指南?   

2.芯片有四种模式(设置适应/锁定模式)、如何配置不同的模式?

非常感谢您的帮助。 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请参阅以下链接中的10G 重定时器编程指南。

    https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf

    通常、您无需手动配置 CTLE 升压。 相反、您可以依赖其中一种自动 Rx EQ 调整模式。 自适应模式通过通道寄存器0x31进行设置。 有关完整说明和详细信息、请参阅上述链接的编程指南。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

     我们仍然无法使其正常工作、即使是根据 https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf 网站上的数据。 您能否提供 CTLE 函数的强制配置步骤? 非常感谢。

    此致、

    陈苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    1. 正在使用什么重定时器输入信号数据速率和模式?
    2. 您能否为发现问题的时间提供完整的通道寄存器转储?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、纳塔尔、

    输入数据速率为 9.953Gbps,μ s、pattern 为  Prbs31。

    请参阅以下寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../DS110DF111EVMData.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tess、请参阅我在下面关于共享重定时器寄存器转储值的反馈、

    • 通道 A
      • 显示未检测到输入信号。 因此没有 CDR 锁定
    • 通道 B
      • 显示了通道寄存器0x02 = 0xDC。这意味着检测到信号并且 CDR 成功锁定
      • 眼图张开度值
        • 0x27 = 0x35。 这意味着水平眼图张开(HEO)= 0.82UI
        • 0x28 = 0x90。 这意味着垂直眼图张开度(VEO)= 450mV
        • 结论:眼图张开度值非常出色

    总的来说、通道 B 看起来不错、而通道 A 没有输入信号。 请向通道 A 提供输入信号

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里 戈、您好!

    感谢您检查寄存器映射。 DR、DFEVOD 功能需要捆扎才能实现。  我们正在尝试启用 CTLE 功能以查看眼睛的不同结果、但即使根据编程指南看不到任何更改。 对于此特殊函数、您能否帮助您稍微澄清一下配置步骤?  

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    手动配置 CTLE:

    1. 设置通道寄存器0x2D[3]= 1
    2. 通过通道寄存器0x03输入所需的 CTLE 值

    谢谢、

    Rodrigo Natal