This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:缓冲器应用输出电压

Guru**** 2923720 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028267/ds30ba101-buffer-application-output-voltage

器件型号:DS30BA101
主题中讨论的其他器件: DS30EA101

您好!  
我们计划使用 DS30BA101 IC 作为100mV p-p 1.5Ghz 100Ohm 差分信号输入的缓冲器、我们还观察到、在评估板中、输出是交流耦合的、如下图所示。 我们想知道电容器前后的输出信号振幅是多少。

我们还计划在4米电缆(传感器-> 4米电缆->  DS30BA101 ->接收器主板)后的接收器端使用此 IC。 我们不打算使用该均衡器、因为 我们在任何地方都保持相同的100欧姆阻抗、这种配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    1)。 交流耦合电容之前和之后的振幅是相同的。 交流耦合电容可隔离共模电压、但峰间差分电平幅度相同。

    2)。 请注意、DS30BA101类似于模拟缓冲器。 因此、如果由于4m 电缆而导致 ISI (码间串扰)、它将直接通过。 在主板接收器可以提供更好的眼图张开度之前、在传感器输出上使用 DS30BA101和 DS30EA101。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    因此,这意味着如果输入幅值为100mV p-p,输出也将是相同的100mV p-p?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    最小输入灵敏度为100mV。 即使输入为100mV、我们也会获得800mV 的差分峰间输出。 但是、ISI 或依赖于数据的抖动将被传输。

    此致、、Nasser