This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:查找电池充电器

Guru**** 2517230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027508/tps65982-looking-for-battery-charger

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ25303J

大家好、
我正在为我的其中一个设计寻找具有1节电池充电器的 USB PD。  
TI 是否有 USB PD 和1S 电池充电器的集成解决方案?
我正在寻找独立器件。
充电电流必须大于2A。

此外、我们是否会从 PD 源获得5V、1.5A 输出、而无需任何协商。 插入时默认为5V。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPS25750D 以了解 USB PD 控制器、并查看 BQ25792以了解该解决方案的充电情况。  我们目前不在这个领域提供单片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB:  

    感谢你的答复。
    此外、我们是否会在不进行任何协商的情况下从 PD 源获得5V、1.5A 输出? 插入时默认为5V。
    我不熟悉 USB PD。
    我有一个3.7标称电压的电池供电设备。 IE 只需要通过 USB type C 来使用灌电流
    我计划使用  BQ25303J 作为我的电池充电器。 因为它是独立的、其输入范围为4.1V 至17V。
    我的充电目的仅需要来自 USB Type C 的5V、2A 电流。 我真的需要 PD 吗?
    我可能希望将来增加充电电流。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    所有 PD 源都向后兼容 USB3.2或 USB4.0规范、无需 PD、因此任何类型 C 连接都将提供5V 输出、无需协商。  电流可以是900mA、1.5A 或3A、因此似乎您已配置、系统不需要 PD。 直至您希望消耗的功率超过15W。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。
    我仍然很困惑。
    只有在进行协商时、5V 才会在 VBUS 中可用。
    我是指使用10K 电阻器拉取 CC1&CC2 pis、如下所示。

    因此、我应该使用 CC 控制器、或者应该使用适当的电阻器下拉 CC 引脚。
    此外、在 此处查找 CC 控制器时、所有 CC 控制器都只有源功能、这意味着对于来自 USB C 的高达15W 的功率、我们在接收端只需要10K Rd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    如果您只需要5V 电压、则只需将10K 电阻器连接到 CC1和 CC2、DFP 将提供5V 电压和3A 电流限制、无需进行任何协商。  此功能用于支持传统 USB 连接器。