This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:应用查询

Guru**** 2830695 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028558/sn65hvd10-application-inquiry

器件型号:SN65HVD10

大家好、团队、

我的客户有这个收发器 SN65HVD10D。 我们在各种评估套件中看到、这里和这里的设计以及论坛中 A 引脚上的上拉电阻器和 B 引脚上的下拉电阻器。
请告诉我是否需要以及为什么需要? 我收到的信息有冲突、需要它、并且它也会对收发器造成损坏。
我在下面发送的图像是"主"RS485驱动程序、有一个从器件连接到主器件。
FPGA <->主 SN65HVD10D <-> 3米总线<->SN65HVD10D <->从 FPGA

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是失效防护偏置电阻器、可确保总线空闲时的已知总线状态;请参阅 应用手册847

    这些电阻器不会损坏收发器。

    仅当至少有一个收发器没有内置失效防护机制、或者需要处理大于内置保护设计目标的噪声电压时、才需要这些电阻器。 (SN65HVD10具有针对开路、空闲总线和短路总线的内置保护。)