This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 单通道扩展了两个通道并进行了电平转换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028439/i2c-one-channel-extend-two-channels-and-have-level-conversion

主题中讨论的其他器件:PCA9543ATCA9543A

尊敬的:

TI 是否具有 I2C 单通道扩展两个通道并具有电平转换芯片? 您能给我优惠吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要 TCA9543A (或旧的 PCA9543A):

    ' TCA9543A 是一款由 μ I²C 总线控制的双路双向转换开关。 SCL/SDA 上行对扩展到两个下行对、或者通道。 可以选择单个 SCn/SDn 通道或两个通道、具体取决于可编程控制寄存器的内容。 […]
    由于开关上有导通栅极、因此 VCC 引脚可用于限制 TCA9543A 传递的最大高电压。 这允许在每个对上使用不同的总线电压。"