This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]模拟视频转换和传输

Guru**** 2846870 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, TVP5150AM1, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027401/faq-analog-video-conversion-and-transport

主题中讨论的其他器件:DS90UB933-Q1TVP5150AM1TVP5150

您好!

我想知道是否有用于转换模拟视频(PAL/NTSC/..)的 IC 并行10/12位?

谢谢

Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可能需要查看 https://www.ti.com/product/TVP5150AM1 以了解这是否适合您的应用。 请注意、虽然产品页面上仍显示此产品处于活动状态、但此产品没有技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来很好。

    我能否将其连接到 DS90UB933-Q1

    谢谢

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关  DS90UB933-Q1的问题、我将向您转交 由专家回答的小组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于 BT656、它取决于哪个解串器与933配对。 这一点在这里已经讨论过

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784043/ds90ub933-q1-bt656-signal

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    TVP5150AM1具有 HSYNC 和 VSYNC。

    我想将其连接到 DS90UB933。 解串器为960。

    TVP5150A1M1是8位、933是10位。

    它们之间的连接是否正常?

    谢谢

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    这应该是正常的-当933 -> 960连接设置为 RAW10时、也可以支持8位模式。 有关配置选项、请参阅960寄存器0x7C[7:6]。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否建议使用此组件?

    因为此组件没有技术支持。

    谢谢

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     正如我在原始答复中所说 的那样、不支持 TVP5150AM1。 至于  DS90UB933、我认为 Casey 的团队正在为该产品提供支持。 考虑到支持限制、您需要对 TVP5150作出自己的判断。