This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:规格检查

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028108/tusb8043a-spec-check

器件型号:TUSB8043A

你(们)好  

我是否可以询问此可移动设置、在哪种应用程序中、它会有所不同? 它是否会在 Windows 10上受到影响? 还是所有操作系统都具有不同的效果? 客户通常连接到 USB TYPEA、因此他们将被设置为可拆卸。 想知道它是否不可拆卸、它对应用有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    当端口设置为不可拆卸时、集线器将向主机控制器报告该配置、作为其描述符的一部分。  基于该设置、我们没有看到对主机控制器行为的影响。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    谢谢您的回复  

    “无影响”意味着在设备拔下电源插头后再插上电源时,设置为可拆卸或不可拆卸不会从操作系统中收到奇怪的事件?

    如果没有影响、该功能的实际使用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可拆卸/不可拆卸设置由 USB 规范定义、以确定端口/集线器在不同情况下的适当功耗、但我们仅看到主机控制器驱动程序将此信息用于总线供电集线器。

    此致、

    JMMN