This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:当 TDP158从 M/B 连接到显示器时、没有显示 BIOS 屏幕

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027361/tdp158-have-no-bios-screen-shown-when-tdp158-connected-from-m-b-to-monitor

器件型号:TDP158

您好、Sirs、

我的客户使用 TDP158开发 HDMI 转接驱动器板(HDMI RX 侧具有49.9Ohm 上拉至3V3)、将 TDP158从 M/B (Intel H410芯片组)连接到显示器时、没有显示 BIOS 屏幕。

如果它们直接将 M/B 连接到显示器、则会显示 BIOS、您可以参阅下图中的设置说明。

如何解决此问题? 请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以发送原理图进行审阅吗? 您可以测量 TDP158时钟输出吗?  

    对于此特定应用、DP159将是比具有自适应均衡器的 TDP158更好的选择。 他们是否有机会用 DP159替换 DP158? 请参阅此应用手册、了解两者之间的实现差异 、https://www.ti.com/lit/ug/sllu291a/sllu291a.pdf

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以发送原理图进行审阅吗? =>查看以下附件、您可以看到客户在原理图中没有为 HDMI 输入添加49.9欧姆的高电平拉至3.3V。 但他们尝试将其添加到我们的板上,但仍然无法解决我们的问题。

    e2e.ti.com/.../Satunr_5F00_KVM-interface-board_5F00_20201221.pdf

    您可以测量 TDP158时钟输出吗? =>当 BIOS 没有屏幕输出时、客户无法测量任何时钟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TDP158是在主板还是显示器上设计的? 原理图显示了 CN3和 CN4连接器、它们不遵循标准 HDMI 连接器引脚排列。 他们是否使用自定义电缆连接主板和显示器? 如果是、它们是否在定制电缆中正确映射了 HDMI 引脚?

    2. VCC 电压是多少? 如果 VCC 为5V、则无法将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 拉至5V、因为这将超过这两个引脚上的绝对最大额定值(-0.3V 至4V)。

    3.主板应该已经有2k 上拉电阻器,而接收器应该有47k 上拉电阻器。 所以我会推荐这家酒店

    a.移除 SDA_SRC、SCL_SRC、SDA_SNK 和 SCL_SNK 上的上拉电阻器

    b.将 SDA_SRC 和 SCL_SRC 拉至接地

    c.在 CN3和 CN4之间直接连接 SDA_SNK 和 SCL_SNK 信号

    d.将 TDP158 SDA_SNK 和 SCL_SNK 直接连接到 CN3和 CN4之间的 SDA_SNK 和 SCL_SNK 总线

    端子引脚需要保持悬空

    5.需要调整 EQ0和 EQ1以补偿损耗

    为了进一步调试这个问题、我们肯定需要测量时钟输出。

    谢谢

    David