This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:当集线器自供电且下游器件由总线供电时、如何连接 BUSPWR 引脚?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028295/tusb2077a-how-should-i-connect-buspwr-pin-when-hub-is-self-powered-and-downstream-devices-are-bus-powered

器件型号:TUSB2077A

大家好、我将在主板上使用 TUSB2077A 集线器、该集线器的上行端口连接到同一电路板中的 CPU 模块。

因此、集线器是自供电的(我认为)。

但是、下游器件将由总线供电(6个器件、每个器件消耗的电流高达500mA)。

在这种情况下、我应该如何连接 BUSPWR 引脚? 我还想知道如何连接 DP0PUR?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贝斯塔米,

    是的、集线器将配置为自供电。  DP0PUR 应该被连接至1.5K 至上行 DP 线路。

    请确保您的系统可以同时提供3A 电流、集线器 无法限制功耗。

    此致、

    JMMN