This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:技术规格检查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028105/ts3dv642-spec-check

器件型号:TS3DV642

你(们)好

我的客户的 TS3DV642应用有问题、希望确认。

1.目前,有 RFQ 要求 HDMI 输入和 HDMI 输出功能。 目前、我想使用 TS3DV642进行切换。 没关系吗?

下面显示了初步方框图供您参考。

2.对不起,我是否需要在 HDMI 输入和输出部件中添加 HDMI 电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 SOC DDI 端口是 DP++端口、则需要 DP159等电平转换器才能从 DP++转换到 HDMI。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    谢谢你  

    SOC DDI 端口不支持 DP++、但客户的原理图包括 PTN3360D HDMI/DVI 电平转换器。 这是必要的吗? 或者使用 TS3DV642、您无法放置电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果  PTN3360D 已经提供电平转换器功能、您可以直接将 PTN3360D 输出连接到 TS3DV642。

    谢谢

    David