This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:针对布局布线的 MIPI 信号通道排序

Guru**** 2931370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028443/sn65dphy440ss-mipi-signal-lane-ordering-for-layout-routing

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

请查看以下有关此器件的问题

1.是否可以将时钟引脚连接到任何数据通道以方便布局排序?

2.转接驱动器是否可以用作缓冲器而不是提升信号、而是按原样传递?

谢谢、此致

Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand

    1.是否可以将时钟引脚连接到任何数据通道以方便布局排序?

    不可以、DPHY440是重定时器、时钟通道必须连接到时钟

    2.转接驱动器是否可以用作缓冲器而不是提升信号、而是按原样传递?

    DPHY440中没有旁路模式。

    谢谢

    David